结果:找到"原理图 网络标签 感叹号",相关内容1000条
- 为什么原理图DRC网络标签GND没有连接导线或总线
- 小白求助为什么原理图DRC结果提示网络标签GND没有连接导线或总线,检查了一下没找到有悬空的引脚
- 所属专栏: 技术交流 标签: DRC 网络标签 GND 原理图 发帖人:SoinLynX 发帖时间:2023-10-18 08:20:00
- [致命错误]:导线网络名不正确,其含有非法字符。合法字符为可见的ASCII字符。
- 原理图转PCB,报出一百多个网络标签含有非法字符,查找替换不能解决问题,除了手动一个个改还有什么更好的方法
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络标签 原理图转PCB 发帖人:Furry狼介 发帖时间:2023-07-21 16:13:00
- 有关网络标签的问题如何解决呜呜
- 出现该问题如何解决呢,请大佬指点一下,连线应该没有问题吧。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络标签 原理图 发帖人:一觉睡到天亮 发帖时间:2023-04-22 21:29:00
- 专业版画原理图,同一导线如何用多个网络标签?
- 使用专业版画原理图,同一导线放置2个网络标签,出现以下提示,选择确定后标签无显示,选择放置短接符后倒是可以,就是不习惯。如何实现下面这种?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络标签 发帖人:rgzdb 发帖时间:2022-12-06 12:08:00
- 关于原理图与PCB网络关联问题
- PCB提前画好的焊盘(按照阵列排布的),我一一都标上了网络,为了方便,所以做成了一个模板。但是发现一个问题,PCB上标好的网络,我在原理图里用,导入变更后发现没有连接!原理图如下:PCB如下:只有一种情况才可以实现连接,那就是这个网络在变更到PCB时,网络名称是提NEEDLE_2而不是TEST2
- 所属专栏: 技术交流 标签: PCB 原理图 网络标签 网络端口 发帖人:ENGRoy 发帖时间:2022-02-15 09:43:00
- 立创eda该网络标签未与任何引脚连接
- 我想问问这个是咋回事呢?网络标签明明已经添加了
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络标签 发帖人:LUOKK 发帖时间:2021-10-17 16:25:00
- 网络标签的锚点问题
- 网络标签,经过旋转、反转、镜像反转之后,其连接锚点,就跑了,虽然问题不大,但很影响用户体验。感觉是很low的问题。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络标签 发帖人:dhma 发帖时间:2021-09-18 19:17:00
- 设计管理器网络标签上的感叹号
- 设计管理器中网络标签上出现感叹号,检查了这些标签放置是正确的,且也是成对出现的。为什么出现感叹号?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图 网络标签 感叹号 发帖人:pkoko 发帖时间:2020-06-22 08:30:00
- 网络标签从P00跳到P01的时候出错
- 画STC单片机的时候,网络标签从P00跳到P01的时候,变成P001,不是P01.
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络标签 发帖人:PCB小白一个 发帖时间:2020-05-21 15:34:00
- 网络标签问题
- 如果给一个器件端口放置了DO1~DO16,第一次,系统能实现自己递增。然后给另一个器件端口放置DO1~DO16,它就死活只从DO17开始。这个设计不符合日常操作需求,如果不理解建议开发人员看看AD、ALLEGRO怎么做的
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络标签 发帖人:山里人 发帖时间:2018-07-30 09:25:00
返回